请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR54410 您好!
经过全面测试、我发现 LMR54410F 的特性在数据表中未提及。 当输入电压接近输出电压时、开关信号将频率变为较低频率。
例如、我使用了54410EVM、将 DCDC IC 更改为 LMR54410FDBVR、并更改了反馈电阻器、从而使输出电压高达17V。 然后、在30V 至18V 之间缓慢调节输入电压。 当输入接近20V 时、开关频率开始降低。 当我更改反馈以使输出电压变为15.3V 时、频率变化的阈值变为17.4V。
但我在数据表中没有找到相关说明。 如果有任何附加信息、您能帮您检查并提供更多信息吗? 谢谢!