This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27525:能否将 UCC27525用作高侧驱动器?

Guru**** 2813605 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, LMG1210, UCC27525, UCC27624, UCC27524, LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207089/ucc27525-can-i-use-ucc27525-as-a-high-side-driver

器件型号:UCC27525
主题中讨论的其他器件: UCC27624、LMG1020、 UCC27524LMG1205、LMG1210

我想针对对13.56MHz 进行整流的同步整流器使用 UCC27525。

我根据贵公司的常见问题解答"UCC27624:我可以使用低侧驱动器作为高侧驱动器吗?"、使用半桥配置对同步整流器进行仿真。 和"隔离式电源解决方案"部分。

我在仿真中使用了贵公司为 UCC27525提供的 Spice 模型、并附加了用于仿真的文件。 该仿真使用 LTspice 进行。

运行该文件时、高侧 UCC27525的输出比低侧更长。 外设元件是否有问题、或者无法在高侧使用 UCC27525?

e2e.ti.com/.../HalfBridgeRectifier.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shimizu-San、

    您能否分享原理图和波形等更多详细信息? 我无法打开。 ASC 文件;我认为我需要使用 LTspice 来查看它。 如果您提供了原理图的屏幕截图、我应该能够在 PSpice 中重新创建。  

    您应该能够在高侧使用 UCC27525。 采用隔离式电源方案、通过正常基准接地的驱动器之间基本没有区别。  

    在如此高的频率下、您是否考虑过使用我们的 LMG1020或 LMG1025等 GaN 驱动器? 在如此高的工作频率下、UCC27525的传播延迟和电平位移电路将导致输出端大量脉宽失真。 由于我现在无法看到原理图、我不知道您是如何使用 UCC27525的反相输入的、但可以通过一种方法使用优化更好的驱动器。

    谢谢。

    A·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex。

    感谢您的提示回复。

    我知道您无法打开我附加的 ASC 文件。
    我附上了原理图和结果的屏幕截图。


    生成的图像如下所述。
    黄绿色线是施加到高侧栅极驱动器的信号、
    红线是应用于低侧栅极驱动器的信号、
    蓝色线是高侧栅极驱动器的信号输出。
    蓝绿色线是来自低侧栅极驱动器的信号输出。
    如图所示、高侧输出信号比低侧输出信号长、并且 GaN FET 在高侧和低侧均导通。

    输入信号是否有问题? 或者我需要外围设备吗?


    我还将考虑您提到的 GaN 驱动器。


    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    我重新创建了这个、但遇到了同样的问题。 传播延迟似乎取决于正弦波的状态。 当我插入 UCC27524模型时、问题消失了。 这些器件的 OUTB 应该是相同的、所以我认为问题在模型中。 我猜、该模型在某个会引起问题的位置包括绝对接地基准。 您是否可以尝试 UCC27524模型并确认它也能正常工作?  

    此外、我不清楚在此设置中、您的仿真是如何显示如此快的上升/下降时间的。 对于20Ω 导通栅极电阻、我预计上升时间会超过20ns。 我还会确认在这里测量的峰值电流看起来很真实。

    我认为在这里使用 UCC27525器件将是极具挑战性的。 请注意、数据表规格适用于 VDD = 12V 的情况。 在6V 时、将有较低的驱动强度、并且有可能有较高的传播延迟。 我们的 GaN 驱动器经过优化、可在5V 电压下工作、因此 LMG1020或 LMG1025将具有更高的驱动强度、由于分离输出而不再需要反并联二极管、并且传播延迟要好得多。 我很难让该设置在没有寄生效应的仿真中正常工作、但实际上、这总是更困难的。  

    最后、我认为您或许能够使用 LMG1205或 LMG1210等半桥 GaN 驱动器。

    谢谢。

    A·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    很抱歉延迟回复。 我有一个大学活动正好...

    然后我使用了 UCC27524模型、它运行良好。

    我还了解到、数据表和电路的 VDD 是不同的、并且它没有足够的驱动强度。 我将考虑您教授的驱动程序(LMG1020和 LMG1025)。

    (在您的细心指导下、我学到了很多。 非常感谢。)

    我想问在未来的研究中、高侧的误差是由 SPICE 模型(绝对接地基准)引起的、还是实际器件中不会出现相同的误差? 如果您对电路制造有任何了解、请告诉我。

    此致、

    是的。Shimizu.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    对于该器件、唯一重要的是电压差。 例如、将12V 电压接至 GND (0V)与将4V 电压接至400V 电压之间并无差异。 问题是确保所有内容都确实被正确引用、并且不存在导通或关断瞬态问题。 该模型很可能存在问题、我们将对此进行研究。 祝你好运。

    谢谢。

    A·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    我了解。

    请调查模型。

    谢谢。

    是的。Shimizu.