This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:其中一个输出引脚是否可以悬空?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211556/lm317-can-one-of-the-output-pin-floating

器件型号:LM317

你好

我们使用 LM317DCY、SOT-223作为恒流源(5-100mA)。

我是否可以按如下所示让引脚4悬空?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    从安装键合图可以看出、晶圆到输出的大部分连接都是通过大到散热焊盘引脚4进行的、因此遗憾的是、如果不将引脚4连接到输出轨、器件不能正常运行。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    明白了! 非常感谢。