This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:PMID 和 SYS

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211855/bq25622-pmid-and-sys

器件型号:BQ25622

您好!

是否可以使用连接到 SYS 的数字"轻"负载、例如100mA、同时使用更重的负载、例如2A 的直流/直流转换器连接到 PMID、并启用 OTG?

当 OTG 被禁用时、该输出上的电压低于 VBAT、例如、如果 VBAT 为3.4V、则 VPMID 为3.1V。 同时、VSYS 与 VBAT 类似。

我的想法是从 VSYS 为微控制器和数字电路加电、这样、即使电池电 压达到较低值、我仍然可以打开这些电路、因此我可以配置 OTG 并从 VPMID 为 DCDC 供电。

我是否应该只使用其中的一个、而不是同时使用两个?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、从 BQ25622的角度来看、在 OTG 升压模式下、可以在 SYS 具有一些负载、同时还可以在 PMID 为更大的负载供电。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这个问题迎刃而解