This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:如何识别连接的 EV2400

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211905/bqstudio-how-to-identify-the-connected-ev2400

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: EV2400

尊敬的 TI 专家

我将两个不同的 EV2400连接到一台 PC。
我启动了 bqStudio、并连接了两个 EV2400。
但是、我不知道哪个 EV2400被识别。

是否有办法检查 bqStudio 识别了哪个 EV2400?


此致、
森田和典

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连接一个 EV2400、然后启动 bqStudio。 然后连接第二个 EV2400并启动 bqStudio 的另一个实例。 这样、第一个 EV2400就会连接到 bqStudio 的第一个实例、