This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2594:LM2594 5V 额定电流

Guru**** 2511025 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209794/lm2594-lm2594-5v-current-rating

器件型号:LM2594

您好、LM2594电压开始在负载下下陷、用 schlocky 代替环流二极管、似乎能够纠正骤降、从而使 PCBA 能够正常运行   

能否 通过将220uH 替换为100uH 电感器来将输出电流增加到400mA?如果是这样、会产生什么影响?  

您能否建议一种增大电流的方法、 输入电压为24V  

将220uH 电感器替换为330uH 无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    您的输出电压是多少?  您能否对照数据表的图27到30和表3来找到允许400mA 低于24V 输入电压的合适电感器?

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、输出电压为5V。 根据表3、 输入为24V 时可实现500mA 的电流是这种情况

    表3、L18 列肖特基二极管列表 PN 67144040这是电感器、制造商是谁?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    我有同样的问题。 我只问我们的团队。  PN 看起来与 Wurth PN 相似,但我检查了 Wurth 网站,它没有带来任何东西。 我还检查了 Digikey、Mourser 和 Newark 网站、没有成功。   

    总之、有来自 Renco、Pulse 和 Coilcraft 的等效电感器。  客户能否查看这些供应商?

    让我们等待、看看我能否从我们的团队获得一些答案。

    谢谢。

    友好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    这是一个拼写错误。  实际供应商是肖特

    电感器|肖特磁性元件公司(schottcorp.com)

    不清楚最终是如何在数据表中获得肖特基二极管的。  

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通孔 LM259x LM267x - Schott Magnetics (schottcorp.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    当肖特基二极管取代快速恢复时、输出电流增加、为什么会出现这种情况  

    图28给定 220uH 电感 (L18)时、 最大电流为~μ A 420mA、但表3 L18显示了550mA、该值是正确的   

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    我一开始就不知道客户使用的是什么二极管。  如果是慢速二极管、则会影响运行、从而影响输出电压调节。  通常使用肖特基二极管来避免这种情况。

    图28显示了要求、表3显示了实际电感器能力、该能力应大于具有裕度的要求。  希望这一点得到澄清。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来看看这个问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来不错。 谢谢 Allen。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    由于超过一周后您没有任何更新、我可以假设问题已经解决、我们可以关闭此主题吗?  您可以通过添加新帖子重新打开它。

    谢谢。

    友好