This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:启动时接地负脉冲

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208708/tps54160-negative-pulse-on-ground-at-the-startup

器件型号:TPS54160
主题中讨论的其他器件:TPS54260

您好!

我正在我的项目中使用 TP54160和 TPS54260。 它通过 EN 引脚唤醒外部源。 但我加入了一个不同的条件。  

如果在 VIN 通电时对 EN 引脚施加电压、则 GND 上会出现低负脉冲。

如果在 EN 通电时对 VIN 引脚施加电压、则 GND 上会出现高负脉冲。  

如此大的浪涌损坏了我的一些组件。 进行这些测量时、5V 上的负载没有变化、我在轻负载条件下不工作。 我的额定输出电流至少为800mA。

我正在尝试了解为什么在 VIN 之前馈送 EN 引脚会产生这种差异。 我是否能够以能够提供此条件的方式解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur:

    感谢您使用我们的产品。 但是,我感到困惑。  您的示波器图片上的线迹是什么?  如果是 GND 布线、则探头的接地引线连接在哪里?

    另外、在您的原理图中、我无法判断 PWRGD 连接到了什么位置。  它应连接至 GND。  这可能是您遇到问题的原因吗?

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    我在电源接地端和 FET 接地端之间进行了测量。 我知道这听起来有点奇怪、但事实就是如此。 这里是我真正需要了解的 EN 和 VIN 之间的关系。 订单更改时会产生什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur:

    很抱歉耽误你的时间。 不知何故、你的帖子在我的雷达上丢失了。  我仍在尝试确定探头是如何设置的。 您能否参考原理图、说明您将探头接地线置于何处、探头点位于何处?  此外、尽管没有显示其他探头的迹线、但您是否碰巧将其连接到了某个位置?

    谢谢。

    友好