This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:LMR43610MSC5RPERQ1

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43620, LMR43610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207267/lmr43610-q1-lmr43610msc5rperq1

器件型号:LMR43610-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR43620LMR43610

我们需要观察 IC 的功能(可调输出电压配置、纹波)。 如果我们能够获得 PSpice 或 Tina TI 仿真模型、会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您考虑使用我们的产品。 您能否尝试使用以下链接提供的 LMR43620 PSpice 模型?  主要区别在于 LMR43610/_Q2的2A 部件和1A 功能、它们的电流限制不同、但对于应用中的稳定状态、它们的行为应相同。

    https://www.ti.com/lit/zip/snvmc98

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于两周后您身边没有更新、我可以假设问题已经解决、我们可以关闭此主题吗?  您可以通过添加新帖子重新打开它。

    谢谢。

    友好