This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM53602:内部5V LDO 使用

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3702, TPSM53602, TPS37
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207264/tpsm53602-internal-5v-ldo-usage

器件型号:TPSM53602
主题中讨论的其他器件:TPS3702、

您好!

是否可以使用5V LDO 输出为三(3)个 TPS3702监控器 IC (连接到 TPS3702的 VDD 引脚)供电?

TPS3702的最大值为 每个 VDD 电流为12uA、因此总电流远低于50uA。 上拉电阻连接到另一个电压(3.3V、由 TPSM53602产生)。 我们希望避免仅针对该小电流增加一个稳压器。 TPSM53602的输入电压为25V 标称值(最小值13V/最大值 28V)、产生3.3V 电压。 我认为、从电流消耗的角度来看、应该没问题(电源正常时的100k 上拉电阻也意味着电流消耗为50uA)。 可能不建议在 PCB 板上对 V5V 电源电压进行几厘米的布线。 您可以澄清一下或提供一些提示吗?

提前感谢!

此致 Andreas N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您使用我们的产品。  我不认为 V5V 电压的电流消耗为50uA、但为什么不使用3.3V 电压为 TPS37's VDD 供电?  如您所知、开关转换器(这里是3.3V 输出电压)始终比线性电路(如内部 LDO)具有更高的效率。   

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    由于2周后您身边没有更新、我可以假设问题已经解决、我们可以关闭此主题吗?  您可以通过添加新帖子重新打开它。

    谢谢。

    友好