This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63625EVM:LM63625EVM

Guru**** 2523820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201400/lm63625evm-lm63625evm

器件型号:LM63625EVM

LM63625 HTSSOP 评估板是否与 LM63615 HTSSOP 评估板兼容? 使用 Lm63625评估板的 Beacuse IAM 已安装在 LM63615 IC 上。 两种情况下的性能是否相同? 问题是 IAM 的纹波过大、使用 Lm63625评估板上的 Lm63615 HTSSOP 封装。 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gangadhar:

    请允许我看一下、明天再与您联系。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gangadhar:

    我阅读了数据表、应该可以正常工作。  感谢您提供示波器图片、但我无法阅读时间标度。 噪声是在开关频率下重复出现还是在较低频率下?  另外、您是否使用短接地引线探针来测量输出纹波? 请注意、常规探头的长接地引线会拾取噪声并产生不切实际的 高电压纹波。 在监测输出电压纹波时、请按如下所示使用探头。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,你好

    非常感谢您的答复。 噪声在开关频率以及较低频率下是重复的。 我使用以下电压探头进行纹波测量。 基本上、我已经使用探针尖端直接在输出电容器上测量了输出电压、仍然是相同的问题。 上面示波器图片的时间刻度是500ns/div。

    此致

    甘加达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以麻烦您使用我之前所示的短接地引线探头并分享示波器图片?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。 我使用了小电线来测量纹波,现在它的工作良好.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、友好、我想在开关频率选择中使用 LM63625 EVM 板。 它通常以2.1MHz 频率运行。 但当 IAM 尝试以730kHz (我的选择)频率运行时、它无法正常工作、输出为0V。 直接连接到 GND 的 RT 引脚将为我提供2.1MHz 工作频率。 但是、当我连接合适的电阻器(通孔/SMD)以在 RT 引脚和 GND 之间的开关频率运行时、不会产生输出。 我能知道此问题的原因是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "什么意思?  恐怕您没有正确放置电阻器。  我看了 EVM 布局、但我无法判断您如何修改730kHz: 该引脚连接到 IC 下方的 GND、无法切断布线来插入电阻器。  恐怕您的返工操作可能会损坏 IC。   

    通过2.1MHz 操作、您应该能够确信 IC 运行良好。  您可能需要创建自己的 PCB 并启用730kHz、也会立即付诸实践、所以是时候继续构建您自己的电路了。  请遵循 EVM 布局。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提出新的 PCB 布局建议。

    我所做的是提升 IC 的 RT 引脚、然后在 RT 引脚和 GND 之间连接电阻器。 它在730KHz 下不起作用。 这种方式是否有可能?

    根据数据表、RT=15770/fsw 是给出的公式、对于730kHz、我得到21.6k Ω 电阻器、并且我在 RT 引脚和 GND 之间连接了该电阻器(表面贴装器件)。 那么、此方法在此评估板中是不可能的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相信我、通过在 RT 和 GND 之间插入一个电阻器、器件可以支持编程频率、但您抬起 IC 引脚后会损坏它。  

    您应该能够在新的 PCB 中实现它。  如果在继续操作之前仍想在 EVM 上验证它、则可以通过移除 IC 来切断布线、然后焊接新的 IC、并在 RT 引脚和 GND 引脚之间放置电阻器。  这是一项非常精细的工作、要确保焊接不会超过切断阶段、从而将引脚重新连接到焊盘下方。  还要确保切割不会太深而无法切割到内层。  

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以假设问题已经解决、我们可以关闭该主题吗?  您可以通过添加新帖子重新打开它。

    谢谢。

    友好