This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5168:器件在消耗20mA 电流时变热

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204419/lm5168-device-is-getting-hot-when-drawing-20ma-current

器件型号:LM5168

器件 从输出电压汲取20mA 电流时变烫、我的应用是一个48V 至12V 的降压转换器、我使用的是 LM5168FDDAR 器件。 您能指导我了解一下解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryan:

    感谢您使用我们的产品。  您能否分享您的原理图并准确标记每个元件型号或值?  您是否遵循了我们的数据表布局指南、并具有足够的铜面积和过孔散热孔以通过 PCB 冷却器件?

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryan:

    由于三周后您身边没有更新、我可以假设问题已经解决、我们可以关闭此主题吗?  您可以通过添加新帖子重新打开它。

    谢谢。

    友好