This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010505:DCR010505

Guru**** 2797785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201348/dcr010505-dcr010505

器件型号:DCR010505

 你好

我们正在使用 DCR010505u 从5V 输入产生-5V 电压(将正 输出 Vo 引脚14接地)

问题在于、如果我们在器件的输出中出现一个0.7V 的寄生电压(因为5V 电源提供给使用5V 和-5V 电源的器件) 器件的 LDO 部分不起作用、我们在 DCR010505u 的输出中得到恒定的0.7V

而不是-5V

使用二极管钳制0.7V 可解决此问题

您是否熟悉这个问题?

谢谢

希姆松

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shimshon:

    感谢您发送编修。  我们将对此进行调查并联系您。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shimshon:

    很抱歉耽误你的时间。 我仍在研究此事,并会尽快公布我的研究结果。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shimshon:

    同样、非常抱歉耽误你的时间。  由于该 设备在20年前发布、我们需要时间来搜索存档。 不幸的是,不是所有的信息都是电子可用的。  另一方面、我们的设计团队认为可能存在意外导通一些不是在正常工作条件下运行的寄生器件的情况。  您可能会注意到、我们的大多数 IC 引脚通常会看到正电压信号、绝对负电压额定值为-0.3V。  超过该值、IC 可能会被锁存、甚至会损坏。  

    在这种情况下、对于通常具有负电压的负输出引脚、可能存在类似 的绝对正电压额定值限制。  您的观察结果也反映了这一点、即添加钳位二极管有助于解决该问题。  我们的设计团队相信添加二极管是可以接受的、但我们也建议使用具有较低正向压降的小信号肖特基二极管将正电压钳制在较低的水平、从而实现更稳定的分辨率。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shimshon:

    我可以假设问题已经解决、我们可以关闭该主题吗?  您可以通过添加新帖子重新打开它。

    谢谢。

    友好