This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:Vout = Vin

Guru**** 2519680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206462/lmr33620-vout-vin

器件型号:LMR33620

我的 LMR33620ARNX 开关频率为140kHz、SW 处于高电平的时间为99.5%。 因此、Vout 接近 Vin、FB 保持在3V (当 Vin=15V 时)。

器件是否损坏或是否有其他解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Torbjorn:

    感谢您使用我们的产品。  听起来 IC 会以某种方式受损、而电路在开环中运行。 我在原理图中没有看到明显的问题。  

    是否可以更换 IC 并重新测试?  请确保小心处理 IC、而不会因 ESD 损坏和/或在焊接过程中过热。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Torbjorn:

    我可以假设问题已经解决、我们可以关闭该主题吗?  您可以通过添加新帖子重新打开它。

    谢谢。

    友好