This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63625-Q1:该器件是否适用于隔离式 Flybuck 转换器?

Guru**** 2813765 points

Other Parts Discussed in Thread: LM63625-Q1, LM5160, LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202131/lm63625-q1-is-this-part-suitable-for-isolated-flybuck

器件型号:LM63625-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5160LM5017

尊敬的专家:

LM63625-Q1是否适用于 Flybuck 设计? 我查看了数据表、发现负电流限制为-1.8A、这足以满足我的应用需求。 作为 Flybuck 转换器工作是否存在任何限制? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您考虑我们的产品。 您是否可以在 Flybuck 设计中考虑使用 LM5160或 LM5017系列?  为了回答您的问题、如果负限制在您的应用中已经足够好了、那么您可以将其用作 Fly-Buck、但您能告诉我们您的规格、以便我们来确保吗?


    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    LM63625可配置为 Flybuck。 您能否说明一下您的应用是什么? Vin 范围和输出电压/电流是多少?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    感谢您的答复。 以下是规格。 LM63625是否支持该功能?  

    输入电压:9-18V

    输出电压:5V、100mA

    VSO1:15V、100mA

    VSO2:-8V、100mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速估算显示有一点严格、因为在最坏的情况下负电流限值仅为-0.75A。   如果 Vout 负载电流较高、最好在 Fly-Buck 中使用该器件。

    如果您可以考虑、我们也有其他器件具有更高的负电流限制。  

    大家好,Gui——如果我的上述估计有误,请纠正。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以假设问题已经解决、我们可以关闭该主题吗?  您可以通过添加新帖子重新打开它。

    谢谢。

    友好