This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66430-Q1:LMQ66430

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMQ66430-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202031/lmq66430-q1-lmq66430

器件型号:LMQ66430-Q1

您好!

我们将使用 LMQ66430-Q1降压稳压器。

是否可以提供 IC 的 Ibias?

需要计算空载条件下的 Iqvin。

谢谢!

苏德哈沙纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudharstana:

    感谢您使用我们的产品。  EC 表中给出了无负载 Iqvin。  还是我误解了您的问题?

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在第7.6节中、它们给出了:对于空载 IO=0A。

    但我要尝试计算该值、因为我们必须使用相同的3.8V IC。

    可以在8.3.12中找到相应的公式。 提供所需的 Ibias 值。

    您给出的答案是相同 Ibias?

    我可以在计算中将这些值用作 I bias 吗?

    此致、

    苏德哈沙纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我再次检查我们的专家谁是现在很好,但我应该能够回到你明天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudharstana:

    我们的专家说这不是同一个参数。 IBIAS 的典型值为4uA、我们正努力在下一修订版数据表中添加相关信息。  请在计算中使用它。  

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudharstana:

    我可以假设问题已经解决、我们可以关闭该主题吗?  您可以通过添加新帖子重新打开它。

    谢谢。

    友好