This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63625-Q1:IC 故障 LM63625DQPWPRQ1

Guru**** 1782690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198572/lm63625-q1-failures-of-ic-lm63625dqpwprq1

器件型号:LM63625-Q1

您好!

我是 Altium Propulsion Labs Pvt Ltd.的工作人员。我们 正在汽车应用设计中使用 LM63625DQPWPRQ1、并且我们 观察到  在测试过程中 IC LM63625DQPWPRQ1重复出现故障。 您能告诉我们原因是什么吗? 我们已经开展了  

1.. 输出短路测试

2.输入反向连接测试(不会立即失败)

但我们无法复制这些重复的失败。 请求您对此提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smitha:

    感谢您在设计中使用 LM63625。 您能否提供运行条件、任何可用的波形、原理图和布局?

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看降压转换器设计的以下部分。 输入电压范围为11.2V 至14V、输出5V。 请 检查设计并告诉我们。  

    浪涌电流2.28A 的波形如下所示。

    12V 输入-无尖峰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Smitha:  

    您是否还能提供电路板布局以供查看?

    谢谢。  

    丹尼斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smitha:

    一般来说、原理图看起来正常。

    我注意到两件事:

    VIN 引脚的陶瓷电容器应大于0.2uF。 我建议使用至少4.7uF 的有效电容以及高频旁路电容器、这会导致直流降额。
    -不知道为什么降压转换器有这么大的输出电容器。 470uF 的值可能过大。 请参阅应用数据表以了解常用值。

    你是否有任何波形?

    此致、

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我们在电路板的输入引脚处保留了470uF 电容、因此原理图中缺失了该电容。  关于输出电容器、我们了解到、与设计计算值相比、470uF 过大。 但它是否会影响 IC 的稳定性? 这么大的值会导致 IC 出现故障吗?

    如果您能告诉我们您需要什么波形来了解故障原因、我们可以测试并发送波形。

    请确认大电容是否会影响稳定性并导致 IC 故障、以便我们可以快速对生产电路板采取立即措施。

    谢谢。

    史密斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Smitha:  

    是的、输出电容会影响稳定性。 此外、任何降压转换器的布局对于其正常运行都非常重要。

    您能否提供:

    板布局。  

    2.完整的原理图,包括任何额外的输入滤波。

    3.电感器件型号。

    谢谢!

    丹尼斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使更大的输出电容会影响稳定性、是否会导致 IC 故障? 我们观察到的故障是:一些电路板的输出电压5V 对地短路、而其他电路板的输入电压12V 也对输出5V 短路。 我们认为稳定性不会导致 IC 故障、从而导致输出短路或输入至输出短路。

    请确认这一点。

    电感器器件型号: MSS1260-333MLB

    电路板布局布线图像:

    关于布局-我们没有在所有生产板上观察到故障。 我们在某些电路板中仅发现了此类故障、因此大多数电路板都在工作、但发生故障的电路板要么输出5V 接地短路、要么输入到输出5V 短接。 我们将检查是否可以提供布局文件。 同时、请确认稳定性是否会影响输出短路或输入至输出短路的 IC 故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smitha:

    如果设计非常不稳定、则可能超出器件的绝对最大值、这可能会导致器件损坏。 此外、在数据表的表7.2中、输出电压不应降至0V 以下。  

    根据执行测试的方式、器件可能会因设置而损坏。  

    Br、

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于不稳定性对电路板的损坏、我们有以下疑问:

    1.如果是这种情况,那么所有的板就会损坏。 这些故障是间歇性的。

    2.我们观察到在另一个板上输出电压是9V 而不是5V 它工作正常、并不断进行测试以观察故障。 它未加载、5V 电压增至9V。 当我们检查 IC 引脚是否短接到 VIN 或 GND 引脚时、我们发现只有 SW 引脚和 FB 引脚与 VIN 引脚短接。 未发现短路。  

    您能否详细说明不稳定性如何会通过达到绝对最大额定值而损坏器件。 我们已经观察到在12V 电源中存在输入电压尖峰、但没有尖峰。 我们测量到的浪涌电流仅为2.28A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smitha:

    1) 1)您能否指定在测试的电路板中发生故障的电路板数量?

    2) 2)这是奇怪的行为、尤其是在电压通常调节为5V 时。 您能否提供原理图?  

    我还将分配给本月 E2E 的主管工程师。 工程师为 OOO、请预计会有一些延迟。

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smitha:

    我们可以假设问题已经解决、因为30 天内没有更新。  您可以通过添加新帖子将其重新打开。

    谢谢。

    友好