This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:PoE 连接异常问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211675/tps23881-poe-connect-unormal-problem

器件型号:TPS23881

尊敬的

两个 TPS23881芯片布置在一个线路板上、PSE 采用4线对线输出、并且每个 PSE 芯片连接4个 RJ45端口。 第一个 PSE 芯片在端口3和4有异常读取功率等级(正常为电源8、异常为7)、第二个 PSE 芯片在端口1和2有异常握手连接。 并且第二个 PSE 芯片在端口3和4上有异常读取功率等级(正常为电源8、异常为7)  

1、芯片 U 1端口3、4读取输出功率级别异常。 如果先连接端口1-4、然后再连接、则端口3和4将读取功率级别参数3、端口1和2将读取功率参数11、然后端口3和4将随机读取功率级别参数10或3

2.芯片 u 2的端口1和端口2相互干扰如果先插入端口1,则端口2无法连接,反之亦然; 如果先插入端口1-4、然后打开电源、则端口1和2可能会连接到其中的一个、或者可能无法同时连接两个端口

任何 adivise?  提前感谢

附件  关于 datae2e.ti.com/.../POEconnect-unormal-problem.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我正在检查设计并浏览您提供的寄存器信息/波形。 您在此设计中测试了哪种 PD (类、类型、802.3规格)、并且在多个 PSE 单元或仅一个 PSE 单元上进行了测试?  

    谢谢。此致、
    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  

    使用 TPS2372-4芯片、4802.3bt 级、单功能、配置电源类别8;

    除了,attchement 是 关于 POE 新旧产品 注册阅读 compare20230331 e2e.ti.com/.../POE-new-and-old-product--register-read-compare20230331.xlsx

    任何 建议?  提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:  

    我需要更多时间来了解这一点、下周二(04/02)请允许我再次与您联系、感谢您的耐心!  

    我是否需要了解任何时间表/时间表?