This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:TPS3823 MR 引脚

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3823, TPS35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210952/tps3823-tps3823-mr-pin

器件型号:TPS3823
主题中讨论的其他器件: TPS35

您好、TI!

我想了解一下 TPS3823上 MR 引脚的用法。 我已经将 MR 引脚连接到 MCU 上的 GPIO、我想知道 MR 引脚是否需要延迟才能触发。 使用 GPIO 触发 MR 引脚后、我注意到 GPIO 可能会立即被拉高。 目前、复位功能不能正常工作。 为确保 RESET 功能正常运行、对 MR 引脚的使用是否有任何要求?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附上了原理图。 使用的 MCU 为 CY7C6813A、其通过 GPIO 引脚将信号输出到 TPS3823的 MR 引脚。 然后、TPS3823在 CY7C68013A MCU 上执行复位过程。 但是、整个复位操作无法正常工作、通常无法成功复位 MCU。 为了解决此问题、我需要在 TPS3823的 MR 引脚和接地端之间添加一个小电容器、以使 MCU 正常复位。

    请帮助我解决此配置的任何使用问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您是否正在使用器件的 WD 功能?

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的问题和原理图。 我们目前正在研究您的原理图和手头的问题。 与此同时、您能否提供将输出到 TPS3823的 MR 引脚的信号、以便我们为您提供更好的帮助。

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joshua

    信号从 MCU 的 GPIO 输出到 TPS3823的 MR 引脚、是3.3V TTL 信号。 通常、此信号保持高电平状态、但当需要复位时、MCU 会将信号设置为低电平状态、导致 TPS3823的 MR 引脚变为低电平、从而触发 MCU 的 RESET 引脚并进入复位状态。

    复位期间、MCU 的 GPIO 引脚可能处于高电平状态或高阻抗状态、这意味着 TPS3823的 MR 引脚可能会快速恢复到高电平状态或悬空状态。

    目前、我的解决方案是在 MR 引脚上添加一个电容器、我怀疑 TPS3823_MR 引脚的使用可能需要一段时间才能处于低电平有效状态、以避免 TPS3823的复位引脚输出异常并防止 MCU 发生异常复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joshua


    触发 MR 引脚时、TPS3823开始复位输出。
    此时、TPS3823的复位输出是否仍受 MR 引脚输入状态变化的影响、或者它们是否相互独立?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joshua

    关于 WDI 的另一个问题

    如果 TPS3823的 RESET 输出引脚 的状态处于低电平期间、并且现在让 WDI 引脚的输入设置为高阻抗、则 RESET 输出引脚的状态是否会立即变为高电平?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    感谢您耐心回答这些问题。 TPS3823 需要向 MR 引脚传入持续低电平信号、以便 TPS3823向 MCU 输出持续复位信号。 如您所述、如果没有该信号、MR 引脚将保持悬空/高电平、而 TPS3823将停止向 MCU 输出正确的 RESET 信号。 为了确保您的 MCU 有足够的时间完成其复位过程、MR 引脚必须在整个时间段内保持低电平。   正如您所说的那样、您添加的电容器应该为 MCU 上的复位过程添加足够的"延迟"以结束。  

    此外、关于您的最后一个问题、TPS3823没有可供 WDI 触发运行期间复位的有效禁用引脚。 如果您希望使用这个功能、TPS35和相关系列确实有一个用于看门狗的激活禁用引脚。  

    如果您还有任何问题、敬请告知、

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我只是想确认一下 WDI。

    您是否认为当 TPS3823执行复位输出(低电平状态)时、在低电平状态期间、如果 WDI 设置为高阻抗状态、TPS3823是否会立即将 RESET 信号输出至高电平并结束复位输出过程?
    或者 TPS3823是否仍输出固定的复位信号宽度并且不受 WDI 影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    如果 TPS3823正在执行低电平状态复位输出、则如果 WDI 设置为高阻抗、那么只要 VDD 仍低于器件的阈值电压或 MR 保持低电平、TPS3823仍将执行低电平状态复位。 在这些情况下、TPS3823仍将输出低电平复位。  

    但是、如果 VDD 高于器件的阈值电压并且 MR 悬空/保持高电平、而 WDI 保持 RESET 处于低电平、则将 WDI 设置为高阻抗状态将导致 TPS3823变为高电平。 实质上、如果 MR 保持低电平、VDD 低于器件的阈值电压、或 WDI 导致器件输出低电平复位、则 TPS3823将输出低电平复位。  

    希望这对您有所帮助。

    约书亚奥地利