This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS7H5001-SP:TPS7H500X-SP 控制器的占空比限制

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212248/faq-tps7h5001-sp-duty-cycle-limits-for-a-tps7h500x-sp-controller

器件型号:TPS7H5001-SP

TPS7H500X-SP 系列控制器在使用控制器时必须考虑最小和最大占空比限制

最大占空比

由于 DCL 引脚设置了一个可调限制、因此更容易考虑最大占空比:

在设计最大占空比时、工作占空比和实际限制之间应留出一定的空间。
因此、控制器在瞬态期间有空间、并且由于转换器中的损耗而增大
该数字会根据许多因素而变化、但对于50% DCL 限制、为10%、对于75% DCL 限制、为20%、对于100% DCL 限制、为30%可能是一个良好的起点。

在使用100% DCL 限制时、TPS7H500X-SP 系列控制器可以在没有最短关断时间的情况下工作。
虽然这对控制器来说没有问题、但请确保与控制器协同使用的任何高侧驱动器都可以支持您需要的最大占空比。
高侧驱动器需要为其具有的自举电压充电、以便正常运行高侧 FET。
根据您选择的 FET、这可能会导致最短关断时间。

最小占空比

TPS7H500X-SP 系列的最小占空比由控制器的最短导通时间决定。
在电气规格中、控制器的最短导通时间由10k Ω LEB (前沿消隐)电阻器指定

请注意、85ns 的最大值是两个不同器件的组合。
器件的最短导通时间是器件的实际最短导通时间与前沿消隐时间的组合。

10k Ω LEB 电阻器对应于最长19ns 的前沿消隐时间。
这意味着、将控制器的66ns 添加到了 LEB 的19ns 中、从而获得此电气规格的85ns。
如果 LEB 电阻器增大、最大最小导通时间也会增加。

在选择转换器的开关频率时应小心、不要违反控制器的最短导通时间
由于控制器的最短导通时间是静态值、因此频率的降低通常会导致所需的压降。

转换器运行的导通时间与控制器的最短导通时间之间应该留出一定的空间
如果没有足够的空间、将导致控制器具有非单调启动、或者在转换器的输出电流瞬态期间没有空间
尽管考虑到许多因素、需要更改什么余量、但一个很好的开始数字是最小导通时间组合不应超过转换器占空比的一半

违反控制器的最短导通时间将导致控制器在 脉冲跳跃 模式下工作。
有关脉冲跳跃模式的详细信息在数据表8.3.12中列出
虽然有用、但不建议将转换器设计为仅在该模式下工作、但应考虑其他选项。

谢谢。
丹尼尔