This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:自举电容器

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212238/lmg5200-bootstrap-capacitor

器件型号:LMG5200

大家好、

对于下面的客户查询、我们希望向您寻求帮助。

下面的电路需要在脉冲模式和 CW (持续开启)模式下运行。   

我完全理解保持自举电路充电的"实际负载"要求、但即使负载很大、我们也会看到全职保持时输出振荡(通常处于开启状态、并具有快速短路关闭状态)。

较小的脉冲雷达负载在开启期间似乎过于"合适"、因此只有 CW (或完全开启)条件下输出发生跳跃。

将自举电容器(此处为 C226)从0.1uF 增大到1.0uF 可改善导通周期。

是否有人想知道这个电容器必须有多大才能使这个电路持续充电、而不受时间的影响?  是否有可用的计算/公式?

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    自举电容器在100%占空比下不工作;电容器越大、导通时间就越长、但没有任何电容值可允许100%占空比。 您可以考虑使用隔离式电源或电荷泵来保持自举电容器电荷。

    谢谢。

    特拉维斯