This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:输入=9V、2节电池供电期间系统电压的增量

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170, BQ24172EVM-706-15V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210157/bq24170-bahavier-of-system-voltage-during-2-cell-battery-abcent-with-input-9v

器件型号:BQ24170
主题中讨论的其他器件: BQ24172EVM-706-15V

尊敬的专家:

下面是原理图。 我发现、当4.2V x 2芯电池电量下降时、输入电压从12V 变为9V 后、系统电压不稳定。 背对背 MOSFET (U21、U22)会打开和关闭。 我认为9V 输入电压接近于配置的2节电池电压、但是我不知道 bq24170的具体原因/行为。

您能帮助了解避免出现这种情况的原因和方法吗?

谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Di:

    我看不到 OVPSET 电阻器、但充电器可能处于 UVLO 状态、如下面的数据表第9.3.8节所述:

    9.3.8输入过压/欠压保护 ACOV 提供了保护功能、防止系统因高输入电压而损坏。 在 bq2417x 中、一旦 OVPSET 上的电压高于1.6V ACOV 阈值或低于0.5V ACUV 阈值、充电就会禁用、输入 MOSFET 会关断。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jeff。

    我将完整原理图附在此处。 这似乎不是由 ACUV 造成的。 我们仍在检查它是否是由于9V 输入导致的、以便接近于2节电池的电压。 仅在电池不存在时出现问题。 当电池出现在 VBAT,上时、9V 系统电压没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Di:

    在电池缺失且没有 TS 故障的情况下、BAT 引脚的输出应如下所示:

      

    是否高于所谓的"不稳定"?   如果没有、您能否提供9V 输入电压、PVCC 和 VBAT 的示波器快照? 当存在 VCC = 9V 时、Q1 BATFET 应关断。  是这样吗?

    仅当感应到的电池电压高于输入电压时、充电器才会进入睡眠模式(关闭输入 FET)、如下所示:

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    ACDRV/Vgs (CH1)和 BATDRV (CH2)如下图所示。 我们发现、当输入=9V 接近于所设置的 Vbat 时、BSTS/自 举无法在电池缺失的情况下很好地刷新高侧栅极驱动、因此 Vbat 电压不稳定。 不稳定的 Vbat 是否会触发故障检测?

    我们在 Vbat 添加了一个450欧姆的虚拟负载以帮助刷新、现在没有问题。 然而、当电池出现时、虚拟负载是否会导致更远的问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Di:

    仅当输入电压>输入 OVP 或<输入 UVLO 或< V (BAT)+90mV 睡眠阈值时、BATDRV 和 ACDRV 才关闭。  BQ24170可以达到97%占空比= V (BAT)/PVCC、不会出现问题。 我怀疑您的问题是电池电容器达到 OVP 导致输入电压<V (BAT)+90mV。   我在 BQ24172EVM-706-15V EVM 上进行了测试、针对 BATREG=12.6V 进行了设置、可在出现一些问题之前获取低至12.9V (300mV 余量)的输入电压、但即使这样、ACDRV 和 BATDRV 也不会关闭。   向 BAT 添加负载可能会阻止 BAT 上出现过压。  在 BAT 上添加负载实际上会使 BTST 问题变得更糟。  充电无法将 BAT 上的负载与充电电流区分开来、因此终止电流会被该负载电流关断。  我建议改为在 BAT 上添加更多电容。  附加电容应吸收导致 BAT OVP 的充电电流。

    此致、

    杰夫