This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:SHIPMODE 和 SHUTDOWN

Guru**** 2538600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212107/bq25622-shipmode-and-shutdown

器件型号:BQ25622
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

您好!

当我切换到运输模式或关断时、VSYS 和 PMID 上的电压变为低于 VBAT、接近1.5V、但并未完全关闭。 在这些模式下、我希望该电压降至0V。 我做错了吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经用示波器测量了这两种状态、它会下降至0V、持续330ms。 然后增加到1.3V 并保持不变。

    随附 两种状态的图片:

    SHIPMODE:

    停机模式:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了。 我正在监视 BMS、并将 EV2400与 BQStudio 连接在一起。  EV2400的 I2C 电源干扰了电源。 直流/直流转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很高兴听到您解决了您的问题。  您会发现 EV2400具有内部上拉电源轨。 当它被移除时、PMID 和 VSYS 将在您进入运输模式时降至0V。

    此致、

    加勒特