This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2989:有关器件故障原因的查询

Guru**** 2629085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212146/lp2989-inquiry-on-the-cause-of-device-failure

器件型号:LP2989

您好!

我的客户在以下条件下测试了在设计 LP2989ILDX-5.0/NOPB 后的运行情况。

 -输入电压= 12V、VOUT = 5V

有输入、但没有输出。 在测量引脚5到 GND 时、不会短接(30k Ω)。

此问题的原因可能是什么?

数据表中的最大输入电压和最大绝对电压等于16V。 如果输入为16.1V、该器件是否会损坏?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:  

    感谢您与我们联系。  

    是否可以共享 PCB 的原理图和布局? 除此之外、是否有任何显示输入电压、输出电压和关断的波形?  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔