This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:功率级的输出电流能力

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212206/lm5148-output-current-capability-of-power-stage

器件型号:LM5148

大家好、

我的客户有关于 LM5148的问题:由 LM5148组成的功率级是否可以输出超过10A 的持续电流?

我想它与所选的 MOSFET 相关。 但我不知道使用 LM5148是否可以输出超过10A 的电流、以及 LM5148是否可以驱动具有此功能的 MOSFET。

希望尽快获得您的反馈!


BRS

资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zixu:

    当然可以、控制器对输出电流没有限制。

    电流大于10A 时的主要挫折是功率损耗和相关的温升、但是、如果您最大程度地降低功率损耗、或具有气流或散热的设计、那么这是没有问题的。

    您可以在 EVM 用户指南中看到、在没有散热器或只有8A 电流的情况下、温度上升约为70C。

    -奥兰多