This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54062:在 VIN = 40V 时工作、在 VIN = 55V 时不工作

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211198/tps54062-work-at-vin-40v-not-work-at-vin-55v

器件型号:TPS54062

你好。


我参考上图、使用 TPS54062设计了电源输入为40V 至60V、输出为6V 的电路板。

向此电路板施加40V 电压时、可以正常输出6V 输出。


但是、在该电路板上施加55V 电压时、会产生火花、不会产生输出。
移除输入电源后、电路板的状态是 EN、BOOT 和 PH 引脚短接至 GND。
在这种状态下、即使施加40V 电压、也不会产生任何输出。

我按照数据表中的建议将其替换为新器件、并在 EN 引脚上连接了一个齐纳二极管、但它仍然会火花并无法正常工作。

我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JK 您好、

    感谢您使用我们的产品。  您是否使用长电缆将电路板连接到电源? 如果引入了显著的电感、当您突然施加输入电压时、可能会导致谐振、并且 IC VIN 引脚的电压会超过其62V 绝对最大额定值。

    为了调查该问题、您能否在施加40V 时监控示波器上的 VIN 引脚到 GND 引脚电压、根据您的说明、40V 应该是安全电压、并与我分享该波形?  顺便说一下、所示的原理图似乎来自 Webench 工具、我看不到其中有任何问题。  设计 PCB 时是否有自己的原理图? 您能否分享自己的 原理图进行审阅?

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、xi。

    感谢您的答复。

    如您所说、输入电源线非常长。
    我在电路板上添加了一个60V ESD 二极管、以防止出现瞬时高电压。
    没有像以前那样的问题。

    辛塞里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    很高兴听到问题已解决。  祝您项目顺利、如果我们可以提供进一步的帮助、欢迎随时与我们联系。

    谢谢。

    友好