This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930 VC0、VC1损坏

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211984/bq76930-bq76930-vc0-vc1-damage

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: Strike

您好  

该客户设计采用了两个 BQ76930、20S1P (18650)电池管理解决方案是通过级联实现的;在电池组的大规模生产过程中、一些主电路板受损。

高侧 BQ76930损坏、VC1和 VC0引脚短接。

是什么导致  VC1和 VC0引脚损坏?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    很难确切地知道这些引脚损坏的原因。 在制造过程中、这些器件是在何时被发现损坏的?

    这可能是电芯的连接方式、为了获得出色的稳健性、电芯应从堆叠底部开始进行连接。 他们可能需要在 VC0上添加一个齐纳/肖特基二极管、以保护引脚免受过低或高电压的影响(该引脚是低压引脚)。  

    此外、读取某些数据表中的 第 10节随机电池连接-在限制范围内 的 bq769x0系列10大设计注意事项 应用手册的说明。

    还可能是发生了 ESD 冲击、他们的原理图/布局中是否有 ESD 注意事项?

    我们有一个可用作参考的堆叠参考设计:  TIDA-01093

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙