请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 是否可以设置电池切断电压以防止深度放电?
BATDRV 控制功率 MOSFET、它允许在低压电池上关断。 然而、基准电路中的电池放电电压不受控制、会对电池进行深度放电。
在放电的标准工作模式下、P-MOSFET 只会增加器件的热损耗、而 BATDRV 是无用的。
您建议进行哪些电路修改、以防止 电池深度放电并通过 bq24610中的 BATDRV 控制电池电量? bq24610持续监控电池电压。
谢谢!