This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62902:电流限制操作

Guru**** 2812235 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211986/tps62902-current-limit-operation

器件型号:TPS62902

您好!

*1.

我对限流操作的理解如下:  是否正确?  请联系我们。
--

如果高侧电流超过高侧限制(3.2A),则高侧 FET 关闭,低侧 FET 导通,以提供过流保护。  如果低侧电流低于低侧限制(3A)、启动高侧 FET 将开启以实现正常运行。

--

*2.

您能告诉我们什么是 ILIM_SINK 参数(1.7A)吗?

谢谢、此致、
服部元康。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San,

    这是正确的理解。 在 FPWM 模式下、1.7A 是负电流限制。

    谢谢。

    阿莫德