This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:VSYSMIN

Guru**** 2536640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211854/bq25622-vsysmin

器件型号:BQ25622

有一个称为 VSYSMIN 的可配置参数。

这个参数到底是什么? 触发错误消息或中断信号的最小电压是否为?

数据表中有以下陈述:"最小系统电压由 VSYSMIN 寄存器设置设定。 即使电池电量完全耗尽、系统也可调节到最低系统电压"。

我已将 VSYSMIN 配置为3.5V。 当使用3.3V 电池时、VSYS = 3.3V、与 VBAT 类似。 无论电池电压如何、都不应该总是3.5V?

请澄清。

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    VSYSMIN 参数将是充电期间允许的最小系统电压。 例如、如果电池以3V 的电压充电且 VSYSMIN = 3.5V、则 VSYS 将在 VBAT = 3V 时调节为3.5V。  

    如果在 VBUS 上未连接输入电源、并且仅连接了电池、则 VSYS 将约等于 VBAT。  

    此致、

    加勒特