This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:我需要一个降压转换器、其规格与上述器件型号相似、但输出电压和温度不同

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204860/tps62745-i-need-a-buck-converter-with-similar-spec-of-above-mentioned-part-number-but-with-a-different-out-put-voltage-and-temperature

器件型号:TPS62745

技术规格:  

输入电压:1.8、2、3.3V - 30V

温度范围: –55°C 至85°C

输出电流:高于6mA  

开关频率:应大于100kHz

纹波频率:100kHz 范围

需要具有本质安全特性的降压转换器(电感值较低(最大10uH)和电容值较低(CIN 和 COUT 值为20uF)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin:  

    以下几个问题可以帮助我们提供合适的器件:  

    • 关于温度范围、该值是否为您的结温环境温度?
    • 您提供的最小6mA 电流是多少、最大电流是多少?  
    • 输出电压是多少、您说它不同于62745、您能否提供范围?  
    • 我看到您需要的是1.8V 和30V、它们是最小和最大输入电压范围吗? 或者您可以预期器件在这些条件下运行。 我正在寻找绝对最大值条件。 与 TPS62745类似、其绝对最大值为12V、但 ROC 为10V。  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar:

    是的、给出的温度范围是所需器件的环境温度(高于-55-80 C)。

    所需的电流为6mA、我们可以考虑10mA 的最大值。

    所需输出电压:3.3V

    1.8V 和30V 是 VIN 的最小值和最大值

    我需要这种宽输入范围、因为它由4个-20mA 输入信号供电、 因此需要 满足直流/直流启动 条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin、

    TPS62745不符合您的应用要求。

    1.绝对最低结温为-40°C、无法在-55°C 下运行。

    最小输入电压为3.3V、由于是降压转换器、因此在1.8V 下无法工作以生成3.3V。

    请在 TI.com 上搜索其他器件。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    我找不到一个原因是我请求您的帮助。 请帮助我找到符合这些规格的器件

    技术规格:  

    输入电压范围:1.8,2,3.3V-30V

    输出电压:3.3V

    温度范围: –55°C 至 85°C 或更高

    输出电流:高于6mA  

    开关频率:应大于100kHz

    纹波频率:100kHz 范围

    需要具有本质安全特性的降压转换器(电感值较低(最大10uH)和电容值较低(CIN 和 COUT 值为20uF)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin、

    我在 TI.com 上搜索、 发现了6个器件可能符合您的规格。 我不支持这些器件。 如果您需要进一步的支持、可以从 E2E 联系支持团队。

    请参阅我的随附文件。

    e2e.ti.com/.../Buck_2D00_boost-search.pptx

    我将关闭此帖子、如果需要、您可以打开新帖子。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能分享上述6个器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin、

    我们不支持降压/升压转换器、并且不熟悉这些器件。 如果您对这些器件有任何疑问、请查看 TI.com 上的数据表、并发布一个带有降压/升压器件型号的新 E2E。 专家会在这方面为您提供帮助。 我将关闭这个帖子。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您可以推荐具有较低输入电压范围的器件、如2-15V、并满足所有其他要求。 也需要高效率。 请尽快为我推荐该部件。 可能会有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin、

    输入为2V 至15V。 什么是输出电压? 此二极管压降。 降压/升压转换器。 请创建一个新帖子、主题是降压/升压转换器、然后降压/升压团队将为您提供帮助。 我仅支持降压。

    谢谢。

    南锡