请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14030 尊敬的 TI 团队:
我们使用 LMR14030作为产品上的降压转换器、Vin 为12.8V、我们将 Vout 设置为11.5V、但现在我们有一个问题、当输出电流为0.8A 或更高时、SW 频率下降到大约150kHz、但输出电压是正常的、 但是、如果负载电流降至0.4A 或更低、频率将恢复到300kHz (正常)、我们尝试更改 RT 电阻器以将频率设置为500kHz、不会出现这个问题、下面是原理图、您能提供一些建议吗? 非常感谢!