This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:片上外部电源使能问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208233/tps65400-external-supply-on-chip-enable-issues

器件型号:TPS65400

您好!

我正在使用外部电源来激活我的客户的 TPS65400。 电路就像这样:

在第一个 Q2短路时、引脚 CHIP_ENABLE 以及达到阈值时 Q1短路 Q2和引脚 CHIP_ENABLE 周围的电压被释放。

电压应大约为4.5V、低于7.2V 的限制。

但下面是一个测试范围,在上面的欠压锁定功能上有一个冷冻喷雾:

蓝色:V_chip_enable

紫色:VDDA

青色:VOUT (用于电阻分压器的电压)

绿色:VOUT_PMIC

我重试没有喷雾:

引脚 CE 周围的电压为11.7V!?

您对此有什么想法吗?

我的 TPS65400由12V 电压供电(与电阻分压器的电压相同)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本主题是按照我的上一个: e2e.ti.com/.../tps65400-external-supply-on-pin-chip-enable

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我的团队 Shuai 会看着它,然后回复你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    您能否 分享完整的原理图和布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我无法共享更多数据。 CHIP_ENABLE 连接到 TPS65400的引脚 CE。

    对于布局、我遵循数据表中的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我将尝试仅使用当前信息检查您的应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你有什么线索吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉迟到了! 我检查了您的电路、没有发现任何问题。

    您可以分享一下总体原理图吗? 基于当前信息很难找到根本原因。