This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040:TPS61040DBVR 的负载电压缩放问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209880/tps61040-on-load-voltage-drawdown-problem-of-tps61040dbvr

器件型号:TPS61040

问题说明

输出负载容量不足以

实验仪器

电子负载(IT8510)

设计目标

输入:5V

输出: 8V 0.3A

 

实验数据

1. 测试环境

 

输出电压(V)

负载电流(A)

芯片温度(℃)

温升(℃)

8.03

0.002

 

 

7.99

0.050

 

 

7.98

0.100

25

3

7.83

0.200

 

 

7.03

0.250

30

8

6.08

0.301

 

 

5.38

0.350

32.4

10.4

4.97

0.4

 

 

 

 

 

负载降压问题

 

原理图:

PCB 放置:

为什么 V (FB)  小于1.208V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    您所附的图片不清楚。 我认为 小于1.208V 是在 Iout 较大、而 Vout 无法调节至8V 时测得的。

    原因是电感器电流被钳位在限值、这意味着环路现在无法调节 VFB = Vref。 而 VFB 小于该 Vref。

    此致

    雷   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei Zhong、

    这是一张非常清晰的图片。

    文件:///C/C:/Users/MAWEI.CRPROBOT/Desktop/oscillogram.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    图片没有上传,它只是一个路径在你的计算机,我认为。

    嗯、根据您的描述、我认为原因很清楚。

    此致