This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:仅在较高输入电压下开始切换

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211384/ucc28710-only-starts-switching-at-higher-input-voltage

器件型号:UCC28710

您好!

我正在尝试让我们的 UC28710设计与新变压器 Wurth 750312170配合使用、但当 Vin_Bulk >~180V 时、我只能获取芯片以开始切换。 我在理想情况下希望使用低至~100V 的输入电压。 我使用了下面屏幕截图中的值进行设计。 我还以22V 的电压从外部为 Vdd 供电、以确认 Vdd 降至低于 Vdd_UVLO 时不会出现问题。 (我也从辅助绕组到 Vdd 移除了二极管)。

我 的确认为、根据数据表中的等式(12)和(13)(下面的屏幕截图)、在100V 输入条件下、匝数比可能过高。 我已在反激式 AUX 引脚上针对120V 输入(芯片启动失败)和200V 输入(正确启动开关)的启动序列电压屏幕截图。 我相信屏幕截图看起来非常相似、因此我很好奇 芯片可能检测到的120V 输入故障、该故障导致芯片在数据表第8.4.4节中描述的初始3脉冲启动序列后停止开关。  

再次感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您对 UCC28710提出查询。

    故障是由输入欠压故障引起的。 从原理图中可以看到 RS1被选作110k,这样大容量电压将变为110k*225uA*6.6 = 165V(直流值)。 我认为您必须降低 RS1才能在较低电压下启动、因此对于100V 恒压电压、您可能希望将其降低至66k。 然后相应地调整 RS2。

    请在测试后告知我们您的观察结果。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    这确实解决了我们的问题。 感谢您发送编修。 我刚刚将 RS1、RS2和 RLC 分别调整为53.3k、15K 和1.4K。 已重新连接二极管 VFA 、电源现在正常运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    很高兴知道它确实工作了。 感谢您的反馈。

    此致、

    哈里什