您好!
我正在尝试让我们的 UC28710设计与新变压器 Wurth 750312170配合使用、但当 Vin_Bulk >~180V 时、我只能获取芯片以开始切换。 我在理想情况下希望使用低至~100V 的输入电压。 我使用了下面屏幕截图中的值进行设计。 我还以22V 的电压从外部为 Vdd 供电、以确认 Vdd 降至低于 Vdd_UVLO 时不会出现问题。 (我也从辅助绕组到 Vdd 移除了二极管)。
我 的确认为、根据数据表中的等式(12)和(13)(下面的屏幕截图)、在100V 输入条件下、匝数比可能过高。 我已在反激式 AUX 引脚上针对120V 输入(芯片启动失败)和200V 输入(正确启动开关)的启动序列电压屏幕截图。 我相信屏幕截图看起来非常相似、因此我很好奇 芯片可能检测到的120V 输入故障、该故障导致芯片在数据表第8.4.4节中描述的初始3脉冲启动序列后停止开关。
再次感谢您!