This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:帮助推荐合适的降压/升压转换器

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211705/tps552892-help-recommend-a-suitable-buck-boost

器件型号:TPS552892

大家好、

您能帮助推荐适用于15W 汽车充电器项目的降压/升压转换器吗?

1、输入:0~40V、输出:0~25V (可调节)

2、Iout:2~3A

、AEC-Q100等级封装

谢谢

利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    我可以知道应用程序和客户是什么吗?

    输入源和标称电压是多少? 对应的输出电压呢? 对于15W 充电器、Iout=2-3A、只需要5V 的输出?

    此致、

    布莱斯