This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:TPS55289 Webench 设计问题

Guru**** 2509635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204373/tps55289-tps55289-webench-design-problem

器件型号:TPS55289

大家好、

客户遇到了以下问题、我也使用了该问题、这与客户所说的相同、但设备可以支持此问题、请帮助解决 Webench 问题。

我尝试在以下应用中评估 TPS55289:

  • 输入电压- 12V
  • VOUT -(3.3 - 4.0) V、 4A

我曾尝试在 webench 中设置这样的设计、但它不允许在升压模式之外进行任何设置。

例如、产品页面上的默认配置为(11-19) V IN、20V 2.25A OUT。 我将采用该配置、并开始降低输出电压。 它会一直工作、直到 Vout 达到11V。在10V 时、Webench 说:"设计更新失败"。

此致、

布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    感谢您报告此问题、我们将研究此问题、我们将 在下周前向您提供最新消息。

    此致

    沙海恩·S·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shaheen、

    感谢您对此的帮助。 我是否可以知道此问题是否已解决?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    我们解决了这个问题。 更改将在下一发布周期提供。 一旦产品发布、我们将通知您。

    谢谢。此 致、
    普拉芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    非常感谢您的讲解。 我可以知道下一个发布周期将持续多长时间吗? 一个月?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    这将在 本月末暂时在 TI.com 上提供。  一旦产品发布、我们将通知您。

    此致

    沙海恩·S·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     布莱斯、您好!

    TI.com 上提供了修复程序。 如果您有任何疑问、敬请告知。

    谢谢。此致、

    普拉芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    感谢您提供这方面的帮助、非常感谢。

    此致、

    布莱斯