This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23882B:EEPROM 请求问题

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23882B, LM5017, LM5019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197085/tps23882b-eeprom-request-issue

器件型号:TPS23882B
主题中讨论的其他器件: LM5017LM5019

您好!

据我所知、TPS23882B1具有自主模式、不需要 SRAM 就可以符合 standard_802.3at 和.bt 标准、对吧?

客户想做愚蠢的开关解决方案,我认为可以做882b1版本。  无需 MCU 和 EEPROM、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    TPS23882B1是一款支持3类.bt 的 PSE 器件、正如您提到的、它具有自主模式、无需主机/MCU 即可运行(IC 的引脚52)。 在自主模式下、它将符合.bt 标准(以及.af 和.at)、但不附带 PPM 功能。  

    您可以在数据表的第9.6.2.13.1节(第52页)中找到有关如何在自主模式下运行 PSE 的更多信息。  

    我还建议查看此应用手册、了解如何在自主模式下使用 PSE 及其优点: https://www.ti.com/lit/an/slvaf77/slvaf77.pdf?ts = 1676592466612&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS23882B 

    谢谢。此致、
    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryamond:

    感谢您的帮助。  

    我们是否可以知道此原理图对于 TPS23882B 版本是否正确?

    e2e.ti.com/.../4-PORT-switch-add-POE_5F00_AT_5F00_TPS23882B_5F00_20230302-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    我将查看原理图并提供反馈、客户何时需要回复?  

    此外、您能否提供有关客户及其项目/设计的信息?  

    谢谢。此致、
    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryamond:

    客户提供的信息是愚蠢的:

    我是 Nuvoton 的 Josh、我们使用 TPS23882B 构建 POE 子板。  此 POE 板用于检查 MCU、并可用作我们客户的参考板。

    你能在下周提供反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    感谢您提供的信息、我将在下周前完成原理图审查!  

    谢谢。此致、
    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    任何建议或更新、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    很抱歉,我们没有收到回复,请看下面我的评论:

    1.我强烈建议使用降压转换器代替电阻分压器来实现3.3V 或 VDD 引脚。 VDD 仅具有4V 的绝对最大额定值、并且仅使用54V 之间的电阻分压器可能会导致 PSE 以及其他使用3.3V 电压的引脚出现问题/损坏、例如复位和 OSS。 我建议使用 LM5017或 LM5019、因为这具有可调的 UVLO 阈值、而 PSE 需要这些阈值、以便在降压时正确加电并提供准确的输出电压。

    LM5017: https://www.ti.com/product/LM5017 

    在 AUTO 引脚上、在 AUTO 引脚和 GND 之间连接一个10nF 电容器、请参阅下文了解数据表说明和我们的子卡原理图。  

    3.在 POE_Px_N 和 DRAINx 之间,我们建议放置一个具有以下要求的端口保险丝:

    其中将采用保险丝:

    4.对于未使用的 SENx、我们建议将这些引脚接地。 对于 DRAINx、它们可以保持断开或接地、使其保持断开状态并略微降低功耗。

    5.仔细检查并确保所使用的 NFET 与此处所示的要求相匹配:

    如果您有任何其他问题或疑虑、敬请告知!

    谢谢。此致、
    雷蒙德·林