This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:TPS65994AD 设置、用于从 S5唤醒系统

Guru**** 1829370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209837/tps65994ad-tps65994ad-setting-to-wake-up-the-system-from-s5

器件型号:TPS65994AD

先生,  

 我们在项目中使用 TPS65994AD 作为 Thunderbolt4 PD 解决方案。 我们能够通过 Thunderbolt 集线站上的 WoL/USB 从 S3/S4唤醒系统。 但我们无法使用相同的配置从 S5中唤醒系统。 有没有任何设置需要支付吸引力,以使从 S5工作唤醒? 请告知、谢谢。

此致、  

泰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Ted、  

    我将于3月29日回顾您的问题并由 EOB 提供答案。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 S5是 G2状态而不是睡眠状态、因此唤醒事件不会唤醒系统。 相反,需要 ACPI 引导才能返回到 G0。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,  

    感谢更新。  

    泰德