This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:SPICE 参数值

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211346/tps54340-spice-param-value

器件型号:TPS54340

您好!  

我在 LTSPICE 中创建了 TPS54340的未加密 SPICE 模型,但是在创建的部件中创建了一个 param SS={SS}。 您能帮助了解什么是参数 SS={SS}以及如何设置此参数吗?  。 设计是生成12至3.3V 电压。   

期待一些帮助。

谢谢。

西瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siva:

    感谢您发送编修。  请允许我花点时间来了解如何设置此参数。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siva:

    感谢您发送编修。  这是我目前在我们的团队中发现的。 我们的专家实际上运行模型进行验证、我们可以看出该参数对仿真没有更多意义。  参数{SS}最初意图通过缩短软启动过程来加快仿真进入稳定状态、但最终模型实际上使软启动固定、如数据表中所述。  因此、您可以忽略它、因为它将采用默认值0、或者您可以将其分配为{0}或{1}、但结果应该相同。

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    友好