This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:原理图审阅-无电池充电、STAT LED 闪烁

Guru**** 2537490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211367/bq24600-schematic-review---no-battery-charge-flashing-stat-led

器件型号:bq24600

下午好!

我们正在成功启动并且没有明显的发热、但是我们将获得一个闪烁的 STAT 灯(故障条件)并且 PGN 信号只在电池几伏之内的特定电压范围内有效。

这是一个新的电池组、因此我正在等待供应商关于热敏电阻详细信息的确认、但 TS 上的电压似乎处于范围(2.2V)。 不过、VREF 也为4.1V-4.2V、而不是预期的3.3V。

你有什么想法吗?

谢谢!

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于上传方法、我在查看原理图时遇到了问题、但我可以告诉您、这里没有所需的1uF VREF 电容器。 这可能会解释不正常的 VREF 电压。 请仔细查看数据表中的"典型应用"、并确保存在所有所需的元件。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    谢谢-在向 VREF 添加1 μ F 电容器后、我可以在3.3V 稳定电压下工作、并在 PG 上看到稳定的 LED。 但是、STAT 仍闪烁、指示错误。

    让我再次尝试上传原理图。 我使用的是4节锂离子电池、目前为14.0V。热敏电阻的测量电压为1.6V、似乎在合适的 range.e2e.ti.com/.../18408.Schematic-Prints.pdf 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到了另一件事。 用于开漏引脚的上拉电阻太小。 这些引脚的额定值为5 mA、3.3V/499欧姆为6.6 mA。 这可能会损坏器件。 将电阻器替换为10k Ω、然后更换 IC、并请注意区别。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我将尝试该功能。 由于 TI 的参考设计、使用了499欧姆电阻器作为基准。 这是原理图 https://www.ti.com/lit/pdf/tidrgx1的链接、

    我将在今天晚些时候汇报结果。

    感谢您的帮助。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    更换了 IC 和电阻器、仍然具有 STAT 闪烁的相同情况、但现在两个 LED 都非常暗。 10k 电阻器可能太大、但我可以继续使用它、只要它们只是指示器而不影响充电操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 STAT 闪烁时、我可以检查什么错误条件? 我检查了热电偶范围、一切看起来都很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在同一波形上探测输入电压、PH 电压、电池电压和充电电流?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    当然、只需确认电池上的充电电流、您是否只需要电池上的电流探头?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。