This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1085:温度响应

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210404/lm1085-temperature-response

器件型号:LM1085

输出电压= 5V 3A  

 输入电压=12V

考虑将凸片焊接到 PCB 顶部1平方英寸的铜焊盘上。 铜焊盘有过孔连接顶层铜焊盘与底层铜焊盘。 4层 PCB。

两个问题:

  1. 在 Ta=70C 时、此部件在1A、2A 或3A 电流下可以提供多长时间(瞬态脉冲)而不超过 Tj?
  2. 在 Ta=70C 时、该器件不超过 Tj 的最大连续直流电流是多少?

Br、

卢卡斯·普赫塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    我们需要一个热模型才能准确地回答该问题。 话虽如此、估算最大直流电流的一种快速方法是使用数据表中的热指标。 您所描述的电路板非常接近 JEDEC 高 k 电路板布局(用于获得这些热指标的布局)、因此它们应提供合理的估算。 NDE 封装的最大直流电流为(125C-70C)/(22.8C/W *(12V - 5V))= 344mA、对于 KTT 封装、为 (125C-70C)/(40.6C/W *(12V - 5V))= 194mA。 此处、您受到余量的限制-如果您希望驱动很大的电流、则7V 的电压很大。 我不清楚 NDE 封装的热指标是如何获得的、因为封装是穿孔的、我认为上面连接了散热器、但我不清楚散热器特性是如何定义的。 您正在考虑哪种封装?

    如果您愿意等待一个热模型、我可以提出一个请求。 如果是、我们需要更多信息。  

    • 底层焊盘的尺寸是否与顶层焊盘的尺寸相同(即1sqin)?
    • 是否有任何一个内部层通过过孔连接到标签?
    • 电路板尺寸是多少? 即电路板厚度和 WxL

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一款旧的5V 产品、包含一个主机板和一个900MHz 无线电模块。

    无线电供应商更改了其电源设计、使得启用后立即出现的浪涌电流~1.5A 会导致主机 5V 1.5A LDO 输入和输出电压下降、从而导致主机板复位。

     在正常运行期间、12V 空闲电流为~μ A 100mA。 发送时、会出现~μ A 500mA 的16毫秒短电流脉冲。 这些脉冲的占空比为~ 1%

     因此、我们热切希望控制无线电接口处的浪涌电流。 不确定3A LDO 是否能实现这一目的。 也许是浪涌电流限制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    您是在为此寻找一款 P2P 器件、还是评估板获得了修订版? 您是否有可以分享的原理图可以帮助我了解该系统?  

    如果无法针对1.5A 浪涌电流采取任何措施、则可能有助于增加更多的输入和输出电容、以帮助限制浪涌电流期间的压降、但这会使5V LDO 本身增加更多的浪涌电流。 可接受的压降水平是多少、以避免系统重启? 我不知道电源定序是什么样的、所以我不知道这是否可行、但我认为值得考虑。  

    否则、使用外部限流器件可能会有所帮助。 浪涌电流提供什么?  

    此致、

    尼克