This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:BQ25120A:如何使用 ILIM 功能

Guru**** 2533070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211776/bq25120a-bq25120a-how-to-use-the-ilim-functionality

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件:BQ25120

我正在研发一个小型 USB 供电设备、我们正在努力缩短充电时间、但前提是当前的 USB 连接允许这样做。  我将根据通过 USB 协商的电源设置输入电流限制(ILIM)。  如果我将 ILIM 设置得太低、则会出现该问题、充电器将继续按预期以较低的速率为电池充电、但它还会指示存在充电故障、这不是读取数据表时的预期行为。

过程

  1. 将寄存器0x03中的 ICHRG 值设置为160 mA
  2. 将寄存器0x09中的 INLIM 值设置为100 mA
  3. 尝试为需要 CC 充电的电池充电。
  4. 电池充电电流测量80 -90 mA
  5. 读取寄存器0x00、它将读取指示充电器故障的3
  6. 读取寄存器0x01、读数为0。

器件指示存在充电故障、但所有特定故障位均设置为0。  此外、在用户指南的表11中、VIN_ILIM 的操作为"更新充电进行中状态、INT 上的中断、输入电流受限"。  它没有提到任何关于将 STAT 更新为 FAULT,因为它对其他实体也是如此。

如果我将 ILIM 更改为更高的值、充电故障将会清除、因此该问题仅是由 ILIM 过低而导致的。

是否可以在不触发充电故障的情况下使用 bq25120中的 ILIM 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、

    如果不在状态寄存器上指示故障、实际上没有一种方法可以进入 ILIM 调节。 这就相当于系统的一个电势指标、即充电行为异常、在这种情况下是因为电流消耗超过输入限制。 尽管这被报告为充电故障、但充电器将继续正常充电。 这不是 INT 报告的故障、因此不应生成 INT 脉冲。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳