This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:UCC28056如何确定启动时的恒定导通时间和占空比

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197907/ucc28056-how-ucc28056-decide-constant-on-time-and-duty-cycle-at-start-up

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件: UCC28064A

大家好、

我需要深入探究以进一步了解该 IC 行为、

 由于 Vin 是合成的、而不是被该 IC 直接感应、

我想知道 UCC28056是如何在合成 Vin (syn)之前确定其第一个占空比(或说导通时间)的?

数据表提到它使用 COMP 来表示输入功率、而不考虑输入电压(例如115或230)

您 还想详细说明一下吗? 我相信这两者是关联的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的办公室今天在美国度假时关闭。 我们会很快回复您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    我不确定我是否理解您的第一个问题、但从数据表中的8.3.2.1节回答说:  "在开关运行开始之前、加电时或在突发关闭周期结束后、对 ZCD/CS 引脚电压进行采样并根据其选择合适的起始 GFF  电平"。 然后根据该 GFF 级别选择 TONMAX0-7

    第二个问题、 您可以澄清一下您的问题吗?

    谢谢!

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

     我假设在这个峰值检测器处比较了前馈电压、  

    因为 Vin 正好是 ZCD 电压。 这是否意味着 ZCD 必须对整个60Hz 周期(或一半)进行采样才能知道峰值输入电压(例如230V) 并确定相应的 GFF?

     

    2.对于第二个问题,它表示在决定相应的 GFF 之前,它会将 VFF 施加到 COMP 电压(VCO),

    但我在数据表中并没有理解它的含义、您能否详细说明一下为什么 VFF 适用于 VCO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    感谢您的澄清。

    Q1:数字峰值检测器需要在从半个到整个线路周期的任何位置采样。 直到看到过零为止、它才会将最高读数识别为峰值(然后它会知道之前的最大电压是刚刚完成的周期的峰值)。

    Q2:由于措辞不佳、数据表中的那个句子具有误导性。 线电压前馈 不适用于 COMP、但 VCO 和 VFF 会影响 TON。 通过使环路增益与 Vin 的平方成反比、可以消除 环路中线路的影响。

    我希望这对您的理解有所帮助。 这是一个复杂的小部分:)

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    非常感谢、我知道 PFC 为什么需要积分 Vin 的平方以消除输入电压的影响。

    我想用最后一个问题来结束本次课程。

    您的意思是 VCO 实际上表示 Vin 的平方部分、

    我看到 Ton/TDCM 之前有 PDem 和 GFF、这是否意味着 PDem 是您提到的 Vin 的方波部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    PDem  与 Vin^2成正比、其中 GFF 与1/Vin^2成正比

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    得到了,谢谢雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ray。

    抱歉再次更新此论坛、最近客户遇到新问题、这是我们设计的选通问题、因此需要咨询您。

    1.我知道 GFF 一开始就会被固定,当您可以通过 ZCD/CS 引脚直接感应到 VAC,

    但我想知道 PFC 是否会正常运行一段时间、那么 Vac 会从110V 增加到264V、

    Ton/GFF 是否会相应地发生变化、还是会保持不变并固定?

    2.由于我们没有像 UCC28064A 这样的 Vac 引脚、是否存在折衷 或副作用、尤其是在像264V 这样的高输入电压下?

    (占空比将非常低)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    当输入电压根据 VFFxRise 和 VFFxFall 阈值发生变化时、GFF/TON 将更新。

    2.两种 PFC 控制器设计用于在90-264Vac 的通用电压范围内工作。 UCC28056使用离散电平来确定 Ton (对于最低 VIN、从最大 TON 开始。 随着 VIN 增加、TON 将减小以保持相同的功率包络)。  UCC28064A 的 TON 为模拟功能(不使用离散电平)、可通过选择 RTSET 位移。 但是、这不会导致在高输入电压下的限制。

    请描述客户问题、以便我提供帮助。 您可能需要考虑在 TI INTERNAL 因此信息可以保密地共享。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我稍后将针对客户问题创建另一个内部论坛。

    抱歉、我认为前馈电压意味着必须在一开始就直接感知 Vin、  

    (电感器的两侧均为 Vinac)

    由于 PFC 开始运行后、VDS 电压将接近 Vout 而不是 Vinac、

    这是否意味着   不必直接感应"输入电压"触发 VFFxRise (实际 Vin)、

    它还可以接受合成的 Vin、这样即使 PFC 已在运行、它仍然可以更改 TON/GFF、对吗?

    此致、

    弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    我希望这将澄清 Vin、GFF 和 TON 之间的关系:

    • VIN 由电桥整流。
    • Vrec 是一个线路周期内的平均整流电压。
    • 由于电感器之间的伏秒平衡、 Vrec = MOSFET 漏极的平均电压。
    • 可以通过使用低通滤波器对该漏极电压进行滤波来获取线路电压信息。 因此、VinSyn (A)是整流电压的分割信号。 并且由于使用滤波器而出现小的相移。
    • VinSyn (A) 被馈送到峰值检测器中、该信息用于计算 GFF。
    • GFF 根据输入电压限制 TONMAX。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    那么我认为是的、如果我们增加 Vac rms 值、GFF 将在运行期间根据 Vrec 发生变化、对吗?

    但区别在于在启动阶段、Vinac 直接通过电感器进行感应、而不是整流和合成、

    由于此时没有电流流过电感器、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.正确。

    2.我不是 很确定你在这里指的是什么。 我建议您运行其中一个 SIMPLIS 模型、并且您可以在启动期间确切地看到 Vrec、Vout、VinSyn 的具体情况。  https://www.ti.com/product/UCC28056#design-tools-simulation

    此致、

    射线