请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP2951 主题中讨论的其他器件:TPS746、 TPS7A49、
团队成员、您好、寻求一些支持。
在 LDO 的输入和输出之间提供旁路。 我正在考虑 LP2951 LP38502 TPS746 TPS7A49和/或 TLV766、但我想、这款解决方案适用于任何 LDO。
考虑两种具有高侧 BJT 或 FET 的典型 LDO 拓扑。
1) 1)使用 FET 开关时、可以绕过输入和输出、并且可以是建议(输出)工作条件内的任何电压。 如果 LDO 包含有源输出放电、则 LDO 必须保持启用状态、以防止放电电路拉取大电流。 如果 LDO 不包含有源输出放电、则 LDO 可禁用或禁用。
2)使用 BJT 时、在两种情况下可以绕过输入和输出:通常、误差放大器的输出必须为高电平、以便没有电流从 BJT 基极灌入。 因此、必须禁用 LDO 并且它可能不具备有源放电电路、或者如果旁路输出电压保持高于反馈/配置的输出电压、则可以启用 LDO。
谢谢你。
-标记