This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:PowerPath 管理功能、用于升压模式以及电池和适配器输入之间的切换

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211171/bq25622-powerpath-management-functionality-for-boost-mode-and-switching-between-battery-and-adaptor-input

器件型号:BQ25622
主题中讨论的其他器件: BQ25895

您好!

我正在使用 BQ25622充电器芯片设计远程信息处理器件充电/PowerPath 控制系统。
当存在该器件的输入(8-60V)时、我会通过降压转换器为 BQ25622 (VBUS)生成5V 输入、为电池充电、并在存在输入电源的情况下为系统供电。
当输入电源被移除时、我请见"9.3.6.1升压 OTG 模式"部分中的、OTG 模式如何以及在何种条件下启动、并且我从电池获得5V 的升压-但是升压模式存在于 VBUS 输入和 PMID 上。

我正在考虑使用 PMID 为系统供电、峰值负载接近3A。

是否持续评估 OTG 条件? 我之所以提出这个问题、是因为当输入电源恢复时、我基本上会在上电期间将两个转换器输出连接在一起。
例如、我是否需要在降压转换器和 BQ25622的 VBUS (升压输出以及 PMID)之间放置一个理想的二极管?
在充电模式下和使用电池供电时、是否存在任何由 PMID 为系统供电的问题?

另一种可能是在充电模式下和由电池供电时(使用二极管 OR'ing)由 VBUS 为我的系统供电?

谢谢。此致、
布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    我们将进行检查并回复给您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    对于 BQ25622上的升压模式运行、允许的最大负载电流为2.4A。 目前、TI.com 上的数据表已过时、表明最大 OTG 电流消耗为3.2A。 这不正确、数据表正在更新中。  

    由于此规范、BQ25622不适合需要在3A 峰值负载下进行升压操作的应用。 我建议您改用 BQ25895。 该器件在升压操作中允许的最大负载电流为3.1A、升压输出仅在 PMID 上提供、而不是在 PMID 和 VBUS 引脚上提供。 这使得该器件能够检测输入电源何时返回并关闭升压操作。  

    此致、

    加勒特