This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24600EVM:bq24600:永远不会进入快速充电模式

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600EVM, BQ25792EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211361/bq24600evm-bq24600-never-enters-the-fast-charge-mode

器件型号:BQ24600EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25792EVM

大家好、我目前正在尝试使 BQ24600EVM 正常工作、但快速充电模式存在问题。  

我成功地 在  " 交流适配器检测阈值 "和 " 充电器稳压电压 " 章节 成功,但我在执行" CHARGE CURRENT "程序:

当我在16.5VDC 时启用负载2输出时发生的情况是从 VBAT 钳位汲取的电流为0.3A 并且我听到电容器 C6、C7大声嗡嗡声(我甚至用热像仪检查了一下、我意识到它们加热了很多)。 我从来没有看到下方屏幕截图中提到的3000mA 充电电流、甚至没有将负载2 VBAT 电压提升到19V。

CHGEN、\LED 和\STAT PG 按预期亮起、 交流适配器工作参数为24V、3.2A、热敏电阻通道为1.8V、1A、这是数据表所要求的。

 数据表中的设置唯一不同的是我们没有任何负载连接到 VSYS (即负载1)

您能建议如何解决此问题吗?
提前感谢您的支持。

此致、
路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易吉、您好!

    您在使用什么设备来实现电池输出? 我们使用一个"Kepco 双极运算电源/放大器、0±30V (或以上)、0±6A (或以上)。" 您是否只使用标准负载或 KEPCO 之类的双向电源?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michaerl:

    感谢您的快速响应。

    我将 Rigol 3031用作负载、它是直流可编程电子负载 单通道、DC150 V/60 A。如果您需要更多信息、请将链接附加到下面的数据表:

    https://www.batronix.com/pdf/Rigol/DL3000_DataSheet_EN.pdf

    相反、对于电源、我将使用 Siglent SPD3303C、该器件具有两个能够提供 32V/3.2A 的通道。 您可在此处找到数据表:

    https://www.siglenteu.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/10/SPD3303C_Datasheet_E02A.pdf

    此致、

    路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易吉、您好!

    查看我们的 BQ25792EVM 设备列表、我们推荐使用四象限电源或电子负载和电源的组合。 通常、我们不会在 CV 模式下仅使用电子负载。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔