This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:VSYS 对 PVIN 电压的影响

Guru**** 2812395 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210297/tps65219-vsys-influence-on-pvin-voltages

器件型号:TPS65219

团队

配置 TPS65219 03  将 VSYS 定义为3.3V。

我说得对吗、这意味着在此配置中 PVIN 不能连接到5V?
这将意味着 PMIC 的所有输入电压最高可达3.3V?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系! TPS65219 PMIC 可为未配置为旁路的电源轨提供输入电压(3.3V 或5V)。  

    TI 参考设计 03 ,LDO1配置为旁路模式,需要 PVIN_LDO1上的3.3V 电压。 其余的输入引脚(VSYS、PVIN_Bx、PVIN_LDO2、PVIN_LDO34)可以使用3.3V 或5V。  

    如果客户决定使用5V 而不是3.3V、则需要将外部电源开关替换为可为处理器上的3.3V IO 域供电的分立式降压转换器。 此外部降压转换器需要在10ms 内斜升。  

    TPS6521903技术参考手册

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我知道,我知道。" 您能否帮助我澄清以下信息 、以及这些信息如何适合您的最后一次回复?

    该 TPS65219 03 TRM 说:

    数据表显示最大输入电压为 VSYS、因此我的理解是对于 TPS65219 03 时、应施加最大3.3V 的电压。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TRM 描述了电源方框图(图2-3)中表示的理想用例、但相同的 NVM 可用于5V 输入电源以及为具有等效电源要求的其他处理器(不是 AM62)供电。   

    在本例中、TPS65219 03 适用于3.3V 输入电源。 对于5V 输入电源、我们通常将其中一个降压稳压器配置为输出3.3V。   

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brenda!