This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873-Q1:VSEL 问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211368/tps62873-q1-vsel-question

器件型号:TPS62873-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62871

您能帮助我澄清 TPS62873Y1QWRXSRQ1的启动电压吗?  当 VSEL 通过6.2k 连接到 GND 时、表9-5显示500mV、但表6-1显示了 TPS62870Y1QWRXSRQ1的800mV、我认为这也意味着  TPS62873Y1QWRXSRQ1。 因为它们都是"Y1"器件。

最终、客户将三个15A 器件安装在同一 I2C 总线上、需要不同的 I2C 地址、但所有这些器件也需要输出0.8V。  我认为他必须在启动时配置0.5、0.75和0.8V、然后在上电后改变输出电压。  我们是否有任何有关启动后更改输出电压需要多长时间的数据? 是否有任何其他选项可实现三个15A 器件、所有器件的启动电压均为0.8V、但 I2C 地址不同?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    是的。 两个引脚  TPS62870Y1QWRXSRQ1和 TPS62873Y1QWRXSRQ1的 VSEL 引脚配置相同 、以设置0.8V 输出。  

    TPS62871/3Y1QWRXSRQ1器件具有两个0.8V (6.2Ohm 至 GND 和47kOhm 至 Vin)的 I2C 地址、我们可以按照步骤顺序获取第三个电源轨的0.8V 电压。

    您能否分享有关客户应用和项目时间表的更多详细信息? 我们有一些更适合的新器件。

    此致、

    Tanvee