This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2894:使用 UCC2894D 提供 OCP 或输出短路保护

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2894

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208623/ucc2894-ocp-or-output-short-circuit-protection-using-ucc2894d

器件型号:UCC2894

大家好、

我们是否可以使用 IC UCC2894D 实现 OCP 或输出短路保护? 请提供建议。

谢谢。此

致、 乌马马赫斯瓦拉罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要指定 OCP 或短路保护规格。

    UCC2894具有嵌入式 OCP 逐周期电流限制、也适用于短路保护。 您需要决定这些是否符合您的要求、或者您需要不同的选项。 如果不同于、则需要将外部电路添加、但需要将外部设计添加到 UCC2894。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你的答复。  

    逐周期电流限制意味着、在 OCP 下降低输出电压并限制输出电流。  

    如果我误解、请提供建议。  

    谢谢。此

     

    致、 乌马马赫斯瓦拉罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    谢谢你。 我还需要实施外部电路来实现短路保护、假设额定电流为5A、一旦 SC 电流达到7A、我就要关闭转换器。  您能指导我实现相同的方法吗?  

    谢谢。此

    致、 乌马马赫斯瓦拉劳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您需要持续的7A 短路保护、则 需要在次级侧添加电流检测电路。 您还需要具有独立的偏置电路来偏置电流检测电路、因为当转换器输出短路时、如果没有独立的偏置、则对电流检测和控制的偏置会丢失、进而无法获得电流检测和控制。

    在初级侧、您需要拉杆电路(例如晶闸管)、以便次级电流检测可以打开晶闸管以停止转换器、直到循环使用输入电源。

    如果允许 7A 出现一些变化、则可以将电流检测电路放置在初级侧。 如果您进行测试、您将看到次级侧同样的短路在不同的输入电压下显示为初级侧上的不同。 Vin 越高、初级峰值电流越高、这是因为在更高的 Vin 下电流峰值速度更快。 但您可以设计平均电流检测、但响应速度可能是一个问题、因此您的转换器需要在获取平均电流的情况下让更高的峰值电流承受更长的时间。  

    拉杆电路与交叉开关 SS 的电路相同、通过下拉 SS 即可帮助停止转换器、无论是初级还是次级电流检测和控制。

    您能否根据上面的内容、确定您想要什么或其他什么?